This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:尝试确定 XDS110是否可在刷写 CC2652的生产环境中工作。

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/889088/tmdsemu110-u-trying-to-decide-if-xds110-will-work-in-a-production-environment-flashing-a-cc2652

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

我正在考虑使用一些 TMDSEMU110-U 器件利用 CC2652微控制器对生产面板进行编程。  由于 TI 不发布完整 XDS110的原理图、我想对产品页面上提到的一些功能进行一些澄清。

1) 1) 如果目标器件出现消息并短路、TMDSEMU110-U 的行为是什么? 它是否会正常断开并避免损坏 TMDSEMU110-U? 我想尝试使用 来自 TMDSEMU110-U 的电源而不是外部电源为目标器件供电。   探头检测到过流情况之前多久?  阈值是否为100mA? 此外、我能否通过查询 VCC 从命令行程序'stune'中检测到这种情况?

2) 2)能否使用 EnergyTrace 测量 TMDSEMU110-U 中 CC2652的功耗而不进行 HDR 扩展?  我想对"睡眠"电流进行点校验、该电流预计在2-6uA 范围内、目标器件有时会唤醒并消耗高达80mA 或稍高的电流。 我不关心快速测量、只关心任何能够实现1uA 精度到1uA 精度的测量。  stune 实用程序能否完成此操作?

我之所以提出这一问题、是因为产品页面显示"XDS110也是 XDS 系列调试探针中第一个具有适用于 MSP432的 EnergyTrace 及其适用于 SimpleLink 无线连接器件的附加模块 XDS110 EnergyTrace HDR"。 EnergyTrace 技术可测量目标板的实际能耗和功耗、并可通过附加模块在本地测量高达75mA 的电流、并可测量高达800mA 的电流。" … 那么、CC2652是否需要 HDR、或者我能否仅通过常规 TMDSEMU110-U 获得 HDR?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续问题:

    是否有校准 eneryTrace 测量的任何程序?  数据表显示它可以保持+-500nA 的精度。  是否有任何程序可确保测量值保持在该精度范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel。  

    第三个问题是、EnergyTrace 模块在引导时每次都使用板载基准电流进行校准。 我认为目前没有任何方法触发器件校准、除非通过对电路板进行下电上电。 我将回到您的其他问题。  

    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel。

    对于第二个问题、您只能使用 TMDSEMU110-U 来测量电流  TMDSEMU110-U 支持您想要测量的电流、精度为2%。 可以在您的案例中使用 Stune、如下所示:  

    连接-c CC2652R1F.ccxml XDS
    energytrace -D 1000 -o test.csv et 

    这将执行1秒的测量并将波形输出到名为 test.csv 的 csvfile 中。 将 CC2652R1F.ccxml 文件替换为板级配置文件。  

    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    素食主义者,

    感谢您的回答。  我遇到各种 XDS110工具需要单独的 XDS110固件版本才能运行的问题。

    我正在使用"srftool"(智能闪存编程器2)进行闪存、它似乎不适用于探针提供的电源。也就是说、我认为它不会打开3.3V 电源。   智能闪存编程器2中是否有一些我可以更改的配置文件、这将强制 XDS110打开电源?

    我可以使用"dbgjtag"打开 XDS110电源... 我的 IDE 要使用该程序来打开电源,然后返回 srftool 执行刷写操作..... 但其中的每种工具都需要 XDS110上的不同固件。    

    我使用的是1.8.1版的 srftool,以及 CCS10附带的 dbgjtag 和 stune…… 所有这些工具的版本是否都可以与相同的 XDS110固件配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 CCS9、您可以向智能闪存编程器应用补丁以获取正确的 XDS 版本。 可在此处找到:

    我们正在努力获取 CCS 10的补丁。

    素食主义者