This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:封装和符号

Guru**** 2479775 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/889490/tms570lc4357-footprint-and-symbol

器件型号:TMS570LC4357

您好、E2E、

你好。


我们的客户希望了解 ZWTpackage 中 TMS570LC4357的封装尺寸和符号。 他使用了 Ultralibraian 软件并 从 TMS570LC4357_ZWT_337.BXL 以及 Altium 中导出文件。 但是、生成的 eagle.scr 文件不包含任何封装设计。  

我们是否有 .LBR 格式的设计文件 、该文件是 针对 TMS570LC4357的按引脚功能分组的?

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    Ultralibraian 表示仅支持 Eagle 6.0或更高版本。 我为 Eagle 导出了 for 文件、但我不确定它是否包含足迹。 我的机器上没有 Eagle 工具。  

    文件大小为24KB。

    e2e.ti.com/.../6646.2020_2D00_03_2D00_17_5F00_12_2D00_04_2D00_47_5F00_Library.scr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、


    你好。

    我已与客户分享  您提供的2020-03-17_12-04-47_Library.SCR。 但是、根据我们的客户、 封装不可用。 您能帮助我们验证这一点吗? 我们无法检查文件、因为我们也无法访问 Eagle 或相关工具。

    我们还具有用于此操作的.LBR 文件格式吗?

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    很抱歉、我的机器上没有 Eagle 可供尝试。

    启动 Ultra Librarian 时,只需取消选中所有其它不是 Eagle 的 CAD 软件包。 然后单击“Export to selected tools”(导出到选定的工具)。 所有文件都导出到:C:\UltraLibrarian\Library\Exported\Eagle\202020-03-23_11-30-47\2020-03-23_11-30-47

    要将新库导入 Eagle:
    1.启动 Eagle。
    2.从菜单中选择“文件”->“新建”->“库”。
    3.在空白库窗口中,从菜单中选择文件->执行脚本。
    5.浏览到新导出的 Eagle Script 文件(“.scr”文件扩展名)
    6.打开文件后,脚本将填充新库。
    7.使用文件->保存(或另存为) 以 Eagle 本机格式将库保存到所需位置。