请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我一直关注 TMS570LC4357模型的示例 adcDisplay。 在该示例中、启用 ADC1组1的引脚0和1。 代码工作正常、我可以通过串行终端看到数据值流。 但是、我并不真正理解这些值的含义、因为电路板的引脚0和引脚1 (W14和 V17)上没有任何连接。
有人能不能对这个问题有所了解?
此致、
塞尔吉奥