This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:解锁调试端口

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/889552/tm4c123gh6pm-unlock-debugging-port

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

遗憾的是、我锁定调试端口、并尝试使用 Uniflash 将其解锁。 但是、它不起作用。 使用 Uniflash 解锁是否需要任何新电路板或新调试器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么板? 是 TI LaunchPad 还是您自己的定制板? 如果是后者、您正在使用什么仿真器(扫描控制器)? 您是否能够在器件加电时保持低电平复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用 LM 闪存编程器解决了这个问题。

    谢谢