This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294KCPDT:Tiva C 系列

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/889768/ccs-tm4c1294kcpdt-tiva-c-series

器件型号:TM4C1294KCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  我将 TM4C1294KCPDT 用于我的应用。 我需要使用引导加载程序应用程序通过以太网网络连接下载固件、因为这可以帮助我如何从基本操作开始。

我不熟悉引导加载程序的概念。

如果那里有任何示例代码 plz 共享它。

此致、

Yuvaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我建议您查看 TivaWare 文档"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\docs\SW-TM4C-BOOTLDR-UG.2.4.178.pdf"的第4部分。  您是否计划使用以太网对空白器件进行编程或仅进行固件更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我使用以太网与服务器进行 TCP/IP 通信。

    我想使用以太网网络进行通信和固件更新。

    此致、

    Yuvaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个在 EK-TM4C1294XL Launchpad 上运行并调用基于 ROM 的以太网引导加载程序的小型演示。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/boot_5F00_demo_5F00_emac_5F00_rom.zip

    使用 Code Composer "File"->"Import"功能将该项目从.zip 文件导入您的工作区。