This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:MCU 无法通过路由器与服务器通信

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/888779/tm4c1294kcpdt-the-mcu-cannot-communicate-with-sever-through-routers

器件型号:TM4C1294KCPDT

大家好、

我的客户报告说、他们基于 TM4C1294的客户端无法通过路由器和 UDP 协议与服务器通信。 而当他们将客户端直接连接到 PC 时没有任何问题。 我怀疑这是否是由于该设备的协议栈导致的、不支持通过路由器进行通信?

感谢您的帮助!

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     没有任何原因表明设备无法与路由器配合使用。 TivaWare 库中包含 LwIP (开源 TCP/IP 协议)。 所有 TivaWare 以太网示例都使用 LwIP 作为底层 TCP/IP 堆栈。 请让您的客户尝试这些示例。 我认为您的客户环境中存在一些网络或路由器设置问题。 您的客户还可以尝试 TI-RTOS 提供的以太网示例。 这些示例使用 TI NDK 作为底层 TCP/IP。 您也可以运行这些示例、如果这些示例在路由器上也出现故障、则可以很好地确认网络和路由器设置存在问题。 我建议您的客户从其 IT 部门或 ISP 提供商处获得一些支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     你有更新吗?