This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123AE6PM:为 Jabil 提供 TM4C123AE6PMI7R 支持

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C123AE6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/886994/tm4c123ae6pm-tm4c123ae6pmi7r-support-for-jabil

器件型号:TM4C123AE6PM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTM4C123EK-TM4C123GXL

Jabil 现在正在使用 TM4C123AE6PMI7R。  

目前,没有探测到25MHz CLK,看起来没有 FW 或损坏。

我们希望尝试另一个 FW 版本。 是否有任何 方法 可以通过 JTAG 对芯片组的 FW 进行编程?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     我不清楚您的问题。 您尝试编程什么 FW? 您能否尝试通过 JTAG 将任何 TivaWare 示例编程到您的器件? BTW、Jabil 是什么/谁? 很抱歉、我不知道 Jabil 是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    回复:"Jabil 是什么/谁?"   我们与您分享您的疑问-"最佳猜测"是:a)公司名称、或 b)关键个人名称。

    更改为(不清楚) JTAG 的使用-我们怀疑此用户没有"准备就绪"(通常) JTAG 连接接口-现在、"感觉很痛苦!"

    这种"检测工作"实际上不应被要求...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1、

     谢谢。 我将等待 Ben 提供有关问题描述的更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:  

    让我更详细地描述这个问题。

    WI (Jabil)将 TM4C123AE6PMI7R 用作 CANBUS 控制器。  

    我们在工厂预编程的映像不正确 。

    现在、我们尝试 通过 JTAG 来刷写 TM4C123AE6PMI7R。  

    1.我们是否应该使用任何特定的实用程序来连接设备?

    2.特定的纹理或电缆需求?   
      

    谢谢你  

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    [引用用户="Justin Ai"]

    我们在工厂预编程的映像不正确 。

    [/报价]

     您能否解释一下您是如何将原始图像预编程到闪存中的? 映像是通过 JTAG 还是通过引导加载程序编程的?

    [引用用户="Justin Ai]1. 我们是否应该使用任何特定的实用程序来连接设备?
    [/报价]

     我认为、如果您首先回答我您对第一幅图像的预编程方式、我会更容易理解您的问题。 也就是说、如果您的电路板上有 JTAG 连接器、则可以使用您选择的任何支持 TM4C123的调试探针连接到器件。 调试探针示例包括 XDS200、XDS100或 J-Link。 您可以使用 Uniflash 等实用程序通过 JTAG 接口对器件进行编程。 请参阅下面的 Uniflash 映像。 首先选择您的器件、然后选择将连接到您的器件的调试探针。  

    [引用用户="Justin Ai]2. 特定的纹理或电缆需求?   [/报价]

     纹理意味着什么? 您只需要一根 USB 电缆、其中一端连接到电路板、另一端连接到调试探针。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这条线程的许多"神秘"现已解决。

    我们"替代"您的攻击方法。   (即、对于该用户来说、"复制"他过去的编程方法可能是"最简单的"。)

    用户应注意、"始终最可靠"-通过 JTAG 进行编程证明"最快、最安全、最简单!"   过去、一个具有0.1"引脚间距的20引脚接头用作 JTAG 连接器。   (并且需要大量布板空间)  在过去10年中、一个10引脚接头(其引脚间距被减少至0.05英寸)被识别为"JTAG 连接器选择"。   (原稿尺寸的1/4)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin / Ben、

     您能否提供 我在2020年3月10日上午8:12提出的问题的最新信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1”您能解释一下如何将原始图像预编程到闪存中? 映像是通过 JTAG 还是通过引导加载程序编程的”

    [Justin A]:程序员在 SMT 之前进行脱机预编程。 我想它是由 JTAG 提供的

    2.”我认为,如果你先回答我,你如何预先编程第一幅图像,我会更容易理解你的问题。 也就是说、如果您的电路板上有 JTAG 连接器、则可以使用您选择的任何支持 TM4C123的调试探针连接到器件。 调试探针示例包括 XDS200、XDS100或 J-Link。 您可以使用 Uniflash 等实用程序通过 JTAG 接口对器件进行编程。 请参阅下面的 Uniflash 映像。 首先选择您的设备,然后选择将连接到您的设备的调试探针。”

    [Justin A]:我们尝试使用 XDS110 & Uniflash 更新 TM4C123映像,如果遇到任何问题,将进行更新

    BR

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

     感谢您的澄清。 如果电路板上有 JTAG 连接器、则使用 XDS110对器件进行编程时不会出现问题。 我现在将关闭该线程。 如果您遇到问题、请再次重新打开此主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我正在处理与 Justin 相同的项目。 当我安装 Uniflash 的当前版本时、  TM4C123不会作为支持的器件出现。 我之前使用过 XDS100、v2进行 JTAG 编程、但 Enterprise Windows 10不支持我使用的旧 Uniflash。

    斯科特韦斯特布鲁克...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

     您使用的是哪个 Uniflash 版本? 我刚刚下载了最新版本5.3.1.2665、我在下拉列表中看到了 TM4C123AE6PM。 请参阅下面的内容。 是否可以重新安装 Uniflash 并重试? 最新版本可从 http://www.ti.com/tool/download/UNIFLASH 下载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以找到我的器件、但在尝试对器  件进行编程时遇到以下错误:3/17/2020、12:31:40 PM][错误] CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-716 @ 0x0)无法找到所需的动态库 jscserdes。 库不在搜索路径上。 (仿真包8.4.0.00006)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 Uniflash 版本5.3.1.2665。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

     我刚刚在 EK-TM4C123GXL Launchpad 上尝试过、对闪存进行编程时没有任何问题。 您是否有可以尝试使用的 Launchpad? 这是为了确保没有安装问题、或者您专门遇到了与 XDS100 v2有关的问题。 由于您有一个定制器件、并且您使用的调试探针是 XDS100、这不同于 Launchpad 上的板载 ICDI 调试探针、因此它并不是进行比较的真正的好地方。 您还可以尝试其他调试探针吗? 如果您仍然遇到日志中显示的问题、我需要将您的帖子传输到 CCS 论坛、因为它们支持 Uniflash 工具。 如果需要、您还可以在 CCS 论坛中打开一个新主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试以管理员身份重新安装,并以离散方式向 jscserdes.dll 添加路径,但都没有进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 Launchpad。 我使用的是4年前的现有设计、当时它在 XDS100v2上运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

     我将把您的帖子移至 CCS 论坛、以便那里的专家可以在 Uniflash 上为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何 访问 CCS 论坛?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

     我已经将您的问题转移到 CCS 论坛。 如果您将来遇到与工具相关的问题、您可以将问题发布到 https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 Scott 为此问题创建了一个新的线程:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/889602

    让我们关闭这个、对该主题的任何进一步讨论都将进行。

    谢谢

    Ki