This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:确认所需的输入压摆率(上升时间)

Guru**** 2931520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/889918/rm44l920-confirmation-of-required-input-slew-rate-rise-time

器件型号:RM44L920

大家好。

数据表第7.1.1节输入时序、规定 t (IN_SLEW)最大值为1ns。 我想澄清这一点。

这是否意味着进入控制器的所有逻辑输入信号必须具有1ns 的上升/下降时间或更快的速度? 这看起来很快。 标准 LVC 逻辑通常具有4ns 的上升/下降时间。

或者、这个1nS 标准是否与7.1.1节中也显示的最小脉冲宽度一致? 如果是、则:

对于 I/O 引脚、特别是中断驱动引脚、需要 t (IN_SLEW)是多少?

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    此参数主要与任何具有"往返"性质的接口(例如 SPI)的时序规格有关。 SPICLK 最大频率规格还取决于另一个节点驱动其输出的速度及其压摆率。 该1ns 规格包含在数据表中、以指示最大 SPICLK 频率规格假设输入的压摆率为1ns。 如果这个压摆率更高、需要对可能的最大 SPICLK 频率进行适当的调整。 在查看 SPI 时序时、这很容易理解且很明显。

    此参数已从多个 Hercules 器件的数据表中删除、并将从 RM44数据表中删除、同时也是下一次更新的一部分。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sunil。

    感谢您的快速响应!

    对于配置为具有中断输入的 GPIO、是否有最大压摆率要求? 具体而言、GPIOB[0...3]。

    在某些情况下、我们将这些引脚用作具有外部开漏驱动的输入、压摆率为~ 1uS。 这是可以接受的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    是的、这应该没问题。 假设您在下降沿生成中断、并且上升沿、即使超过1us、也不会导致 MCU 检测 L -> H 切换点周围的振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将检测上升时间为~1us 的 OD 信号的上升沿。

    附件是我们最坏情况的示波器轨迹。 绿色迹线是我们希望在上升沿中断的实际信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 GIO 引脚都有一个可配置的下拉电阻器、默认为下拉电阻器。 因此、外部上拉也必须覆盖该内部下拉。 您能否将该引脚上的内部上拉电阻配置为上拉电阻、并看到它加速了信号的上升? 无论采用哪种方式、这都不是问题、即使您在低电平到高电平转换点周围多次进行切换(CPU 中断可能无法保持正常运行)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以将内部 GIO 配置为上拉。 您提到了多次切换、这是否会是此转换率的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这不是问题。 GIO 引脚上没有硬件去抖。 典型的中断延迟比转换率要长,因此即使 L->H 转换点周围有多个振荡,您也只会看到单个中断。