This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:如何通过连接到另一个嵌入式 MCU 的 TM4C123G#39 USB 接口更新软件,此 MCU 运行嵌入式 Linux?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/889735/tm4c123gh6pz-how-to-update-frimware-through-tm4c123g-s-usb-interface-which-connect-to-another-embedded-mcu-this-mcu-runs-embedded-linux

器件型号:TM4C123GH6PZ

您好:

  很抱歉再次询问此问题,我的主机平台是嵌入式 ARM -32架构系统,不能使用独立固件更新工具,目标器件是 TM4C123GH6PZ、它通过 USB 连接到主机

  我们需要通过 USB,为 TM4C123GH6PZ 提供固件更新过程、我们可以编写一个工具来更新 TM4C123GH6PZ 固件;

  如果 TI 有示例代码、这将是完美的;

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TivaWare 库中有一些可能有用的代码。 首先查看文档:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\docs\SW-TM4C-TOOLS-UG-2.1.4.178.pdf

    请参阅第12、13、14和15节。 虽然项目示例适用于 Windows 命令行工具、但所有源代码都在"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\tools"目录中提供。