This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:Hercules 安全演示应用无法启动 CCS

Guru**** 2755925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/885469/ccs-tms570ls0432-hercules-safety-demo-app-is-unable-to-launch-ccs

我明白了。

此外、我还安装了 Hercules 安全 MCU 演示。 有一个 code composer studio 选项、我无法从 MCU 演示中打开 CCS、但在我安装了 CCS_v9.3的情况下、演示中显示 CCS 未安装错误。

您知道原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rubeena Parveez"]我无法从 MCU 演示中打开 CCS、但在我安装了 CCS_v9.3的情况下、显示 CCS 未安装时出现错误。

    您能否提供此错误的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉此应用程序、但它似乎是在一段时间前创建的、因为它提到了 CCSv4。 自该版本以来、CCS 的目录结构已经过多次更改、因此应用程序可能无法找到用于启动 IDE 的 CCS 可执行文件。无论如何、我会将此主题移至 Hercules 论坛。 那里的专家将更熟悉此应用、并可提供进一步的帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rubeena、


    刚刚注意到您9天前向我提出的问题。 您是否已通过安全演示解决了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法使 CCS v9正常工作、因此我切换到了 CCS v7、它可以正常工作。

    谢谢、

    Rubeena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rubeena 的更新。

    CCS V7和 CCS V9的安装文件夹结构不同。  

    CCS V9:C:\ti\ccs900\ccs\...

    CCS V7:C:\ti\ccs\...

    演示 GUI 可能在 ti\ccs 文件夹中找不到 CCS 启动文件