This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:CHA#39;s FatFs R0.9b on Hercules RM48 over SPI1 to micro SD 卡偶尔冻结

Guru**** 2928400 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/889166/rm48l952-chan-s-fatfs-r0-9b-on-hercules-rm48-over-spi1-to-micro-sd-card-freezes-occasionally

器件型号:RM48L952

我已将 CHAN FatFs R0.09b 集成到我们自己设计的基于 Hercules RM48L952的模块上运行的项目中 、在极少数情况下、对 micro SD 卡的写入将挂起/冻结。  调用 f_unlink、f_write 或 f_open 命令时似乎会发生这种情况。 FatFs 内有低电平循环、如果状态永远不会变为 FR_OK、这些循环可以一直持续。

此代码最初是从"RM48 HDK REve SDCard Demo"移植过来的、只需进行很少的更改。  一个变化是将 SPI2更改为我们的硬件模块所需的 SPI1。  另一种方法是在访问 micro SD 时点亮 LED。  

我有几个问题:

1)  R0.9b 是否 是要使用的 Chann FatFs 的最佳版本?  此版本是否存在任何已知问题、例如在 micro SD 卡访问期间冻结?  

2) 这可能是由于微型 SD 卡过度使用而造成的?  我们大约每8分钟向该卡写入一次。  但这些卡的使用时间不到一年。

3)  我们处于电气 噪声环境中(使用 SCR 开关的480VAC 三相)。 如果 SPI 接口由于噪声尖峰而中断、这是否是冻结的根本原因?

如果有任何帮助,我们将不胜感激。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本示例中使用 R0.09b FFS。 我们没有使用其他版本的 FaFts 测试该项目。  

    2.我不知道 SD 卡是否磨损。 任何类型的闪存都具有有限的写入周期。  通常、这大约为100K 个写入/擦除周期。  请注意 ESD 可能会损坏您的卡。

    3、噪音可能影响 SPI 时钟、并干扰 SPI 通信。 但我不确定尖峰是否会损坏卡。