This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:如何通过连接到另一个嵌入式 MCU 的 TM4C123G#39 USB 接口更新软件,该 MCU 运行嵌入式 Linux?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PZ, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/888501/ccs-ek-tm4c123gxl-how-to-update-frimware-through-tm4c123g-s-usb-interface-which-connect-to-another-embedded-mcu-this-mcu-runs-embedded-linux

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PZUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

在我的主板中, TivaTmTM4C123GH6PZ 通过 USB 接口连接到另一个功能更强大的 MCU, 这一功能强大的 MCU 运行嵌入式 Linux,有一个在嵌入式 Linux 上运行的工具、可 通过 USB 接口?更新 TM4C123GH6PZ 的固件

谢谢