This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123AE6PM:TM4C123AE6PM 编程问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/887715/tm4c123ae6pm-tm4c123ae6pm-programming-issue

器件型号:TM4C123AE6PM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

客户尝试 通过 XDS110探针 JTAG 接口对 TM4C123AE6PMI7R 的图像进行编程、但它显示找不到目标、请参阅吹扫图。

您能帮助检查此问题吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Oliver

     在您的屏幕图像中、您使用的是 LM 闪存编程器。 LM 闪存编程器只支持 ICDI 调试探针。 它不支持 XDS110。 请您的客户使用 Uniflash 工具对器件进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的快速响应。  客户仍有以下问题、需要您再次帮助。  

    您能不能帮助检查以下 UniFlash 工具 更新 CAN 映像的问题?

    我们可以 使用器件和 XDS110 USB 调试探针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     客户是否有 XDS110以外的其他调试探针? 错误消息似乎表明可能存在一些硬件问题? 这是客户第一次尝试连接的新定制板吗? 如果客户有其他调试探针、例如 XDS100或 XDS200、则他可以检查是否可以连接到电路板。 如果没有调试探针能够连接、则很可能是板级问题。

     客户是否可以使用 XDS110成功连接到任何其他电路板? 我们还需要确保 XDS110与 Uniflash 一起工作。 如果他有其他可使用 XDS110和 Uniflash 进行连接的板、则至少可以证明这种连接没有问题。