This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230C3PM:打印 TIVAWare 手册

Guru**** 2929580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/888038/tm4c1230c3pm-printing-the-tivaware-manual

器件型号:TM4C1230C3PM

我发誓、我开始想知道 TI 是否真正理解版权的含义。

今天下午、我花了一个小时左右的时间在支持人员的帮助下、试图让他们了解、为了打印手册、我必须获得打印许可、否则打印机将拒绝打印。 我在本课程结束时回答了三个不同的问题

  1. 我们不这么做
  2. 如果您有该文档、我们将无法阻止您(在如此多的层次上遗漏了这一点)
  3. 好的、如果我们发送一封电子邮件给您允许、会怎么样? 我将打开一个案例

最后一个可能有效、我接受了该问题、但我收到了后续电子邮件、询问我是否可以打开软件(显然 TI 支持无法打开?) 然后循环回到第一个点。

这种令人沮丧的情况很容易规避、我已经看到这种有利的做法、即在第一页中允许打印一份或两份副本供您自己使用。

Robert "仍在为 TI 重新树立理智的希望"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monsieur、

    欢迎回来-您已错过了-假设"甚至连致命病毒都不会"会降低您(已经)的微弱希望...

    我是否可以注意到这里的 crüe 在这种罕见的情况下逃避责任?   当地销售办事处(假设它仍然有员工)证明是一个卓越的目标...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会注意到、这并不是针对他们的、只是强调一下、所以问题可能不仅仅是在星状波下被忽视。 可能会有一两朵花掉下来。

    找不到制造商代表。 TI 似乎不再提供这些功能。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Adsett1">]突出显示、因此、问题可能不仅仅是在极值波下方未被注意到。 [/报价]

    只要这些“金属波”维持“14天隔离”(甚至),您的冻原就应该保持安全!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本页上的条款适用于 SPMU298E (TivaWare 外设驱动程序库用户指南)以及作为 TivaWare 一部分下载的所有其他手册。

    http://www.ti.com/legal/copyright.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊哈! 谢谢 Bob。 这应该更容易找到。 希望打印机能找到这种解决方案、我认为他们应该这样做。

    Robert