This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1227:ADC 通道

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/887640/ccs-tms570ls1227-adc-channel

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的社区:

我使用的是 TMS570LS1227。

我的问题是 ADC 通道。

我想使用 ad1in[15]/ad2in[15](引脚 num 85)和 ad1in[17]/ad2in[1](引脚 num 59)。

我能否连接 ad1in [15]或 ad2in [15](ad1in[17]或 ad2in[1])来连接这两个引脚?

如果我想在 halcogen 中连接引脚 num 85、我可以连接通道组1使能引脚 num 15还是组2通道15?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC1IN[15]和 AD2IN[15]共用引脚85、AD1IN[17]和 AD2IN[1]共用引脚59。 您可以将 ADC1和 ADC2用于共享 ADC 通道(例如、引脚85上的15)。 如果将其用于 ADC1和 ADC2的共享通道、则采样窗口必须相同、这样采样窗口才能完全匹配。