This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:无法在 Windows 10上为连接 Tiva C 的 Launchpad 硬件 USB (CDC 示例)安装正确的 USB 驱动程序

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/887605/tm4c1294ncpdt-cannot-install-proper-usb-driver-for-tiva-c-connected-launchpad-hardware-usb-cdc-example-on-windows-10

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的 TI 社区:

我一直很想在 Windows 10上为 Tiva C 连接 launchpad (TM4C1294) USB 串行示例(CDC)安装 USB 驱动程序。

为了清除任何混淆、我不是说调试器 USB 驱动程序、而是 TM4C1294 MCU 的实际片上硬件 USB。

因此、MCU 在设备管理器中的显示方式如下:

我在一段时间前发现 TivaWare 随附的旧驱动程序不是最新的、因此我下载了补丁"SW-TM4C-2.1.4.178.patch-1.0"、但这是我尝试安装新驱动程序时收到的错误消息:

遗憾的是、之前讨论该问题的主题帖没有为我提供解决方案。 最近有人遇到过此类问题?它可能必须对 Windows 10处理 USB 设备枚举的方式进行最新更新。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我发现此主题与您的主题类似。 您能试试它、看看它是否起作用。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/p/679774/2503646?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=usb%2525252525252520window%252525252525252010#2503646

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢该线程、很遗憾使用该线程中列出的驱动程序更新 ICDI 驱动程序无法解决问题。

    确切地说、我没有为 TM4C1294寻找 ICDI 驱动程序、实际上它们工作正常、实际的 USB CDC (CSerial 示例)驱动程序不工作。

    另请注意、TM4C1294没有像 TM4C123G 这样的"电源开关"来将 USB 电源从调试端口切换到内置端口(我在过去使用 Stellaris LM4F120 LP 时使用了此功能)。

    谢谢、

    Karim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     下载修补程序并使 Windows 指向新的驱动程序文件夹后,是否可以在 PC 上重新启动? 这会产生影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在重新启动 PC 后也不执行任何操作。

    谢谢、

    Karim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karim、

    您使用的是 USB_DEV_cserial 吗? 我们已经解决了枚举问题、但它不在 TivaWare 中(但将在本月晚些时候出现!)。

    您需要单端口 CDC 示例还是需要复合版本?

    如果您只需要单个端口示例、我可以提供它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    是的、我将使用 USB_dev_cserial 示例。 感谢有关驱动程序问题的更新、我正在拔下头发、想知道 PC 有什么问题。

    如果您能为我提供单端口 CDC 示例、那将非常好、我们不胜感激。 复合版本对我正在构建的应用程序来说并不是很有用。

    谢谢、

    Karim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karim、

    给你!  https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/7026.usb_5F00_dev_5F00_cdcserial.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph、非常感谢。