This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:如何缩短 cc430f 5137的启动时间

Guru**** 2931040 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/885429/cc430f5137-how-to-reduce-the-start-up-time-of-the-cc430f-5137

器件型号:CC430F5137
我的应用需要非常快的启动时间。 但是、我发现我的 cc430f5137的启动时间大约为12ms、这很长。 我通过测量主函数头部 GPIO P3out=0x0的电压来测量启动时间。 我知道启动时间由硬件和软件决定。 我只想知道如何通过修改代码来缩短启动时间、例如将初始化放入启动文件中? 此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    有一个固定的硬件唤醒和硬件初始化时间、您无法更改。 您可以尝试通过试验 RC 组件值和应用程序代码加载时间来缩短复位持续时间、这取决于图像大小。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 Kim 先生的建议(缩短 MCU "保持在复位状态"的时间)、您可以:

    • 真正确保您的电源具有足够的电流容量、以便快速且完全地为(所有)电路板电源电容器充电
    • 确定是否可以简化硬件初始化(即减少)-启用"加速"
    • 采用更精确(更可靠)的 MCU 监控器 IC -实现"更快、更一致"的 POR (和其他) MCU 复位。   R-C 组件会老化-它们的"板对板差异"通常会迫使您"延长"复位的持续时间、以确保正确复位

    出于完整性考虑-我们未被告知"您最初表达此类担忧的原因是:启动电流!"   这种问题可能是由"电池供电应用"引起的-因为电流浪涌可能会增加电池的漏极。   但是-如果您的首要目标是"更快速启动"-您不能"保持(部分)" 极低功耗"睡眠(或接近睡眠)运行模式-哪种模式(通常情况下)可以更快地过渡到"完全启动并运行?"   

    的确-这是"快速启动的行业电流消耗"-但我们没有被告知您的"真正目标..."   (即电流降低与启动速度!)   这证明是有用的(也许是必要的)-不是吗?