This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于3137PGE 的 GIO

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/886419/tms570ls3137-about-the-gio-of-3137pge

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正在验证我的设计的原型。 我选择了 TMS570LS3137PGE 并购买了 TMS570LS12x LaunchPad。 使用 HALCoGen 配置外设和生成代码让我印象非常深刻。  

但是、我发现 GIO 端口 A 有4位2/5/6/7、端口 B 有4位2、如下所示。 这是否意味着我在9/14/16/22/55中有最多5个引脚被用作 GIO 来照明 LED 或者访问多路复用器的地址引脚和 EN 引脚、例如 DG408等? 是否有任何方法可以使其他未使用的 IO (如 FlexRay)作为 GIO 工作?

此致

Datïan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TMS570LS12x PGE 封装、只有5个 GPIO 引脚(4个 GIOA 和1个 GIOB)。 您可以使用 N2HET 引脚、MibSPI 引脚作为 GIO、Flexray 引脚不能用作 GIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ

    非常感谢。 这是否意味着我需要直接修改相关的源文件、而不是使用 HALCoGen 将 N2HET 或 MibSPI 引脚用作 GIO? 如果是,您是否想给我一些关于如何修改这些源文件的参考?

    谢谢、此致

    Datïan μ A