This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:我们的器件是否具有特定的闪存要求 TM4C129ENCPDT

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/886460/tm4c129encpdt-whether-our-device-has-the-specific-flash-requirement-tm4c129encpdt

器件型号:TM4C129ENCPDT

大家好、

我的客户希望在服务器系统中使用该器   件、对于英特尔参考设计、将其与 W25R256JVEIq (具有 RPMC 的闪存)配合使用、我们希望检查是否可以更改为其他闪存器件。 我们的器件是否具有 特定 的闪存 要求? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    任何要求都是在接口级别。 TM4C129ENCPDT 将能够支持可通过双 SSI 或四 SSI 以及 EPI 接口与之通信的闪存器件。 不过、我认为 EPI 更多地用于外部 RAM 和 EEPROM、因此在闪存方面可能需要四路 SSI。