This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1227:我需要更多示例代码。

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/886372/ccs-tms570ls1227-i-need-more-example-code

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好 我是新的。  

我已经尝试了提供的所有示例、甚至观看了 YouTube 视频并复制了这些视频。

但是、我想了解有关 sci SPI i2c mibspi 的更多示例  

我可以获得更多 TMS570示例或视频吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HALCOGen 提供了针对每个器件使用 SCI、SPI、I2C 的示例。 请参阅 HALCoGen 的帮助。