This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/886015/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好,  

我们使用的是 TMS570LC4357 UC 我们已经使用了很长时间,最近我们更改了应用程序的 MPU 设置以进行测试,并通过 CCS 加载了应用程序。 加载该应用程序后、我们的控制器不接受任何其他应用程序、 错误消息为  

CortexR5:GEL 输出:闪存的存储器映射设置@地址0x0CortexR5:初始化闪存编程时出错:目标无法读取0xFFFFFFF0
CortexR5:加载程序:程序的一个或多个部分落在一个不可写的存储器区域中。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。

请帮助我们解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要了解更多详细信息。 您能否发布 MPU 设置(HalCoGen 文件)和链接器 cmd 文件?