This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:TDO 被切换以进行初始化失败

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/885554/tm4c129dncpdt-tdo-toggled-for-initialization-fail

器件型号:TM4C129DNCPDT

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/834705

大家好、团队、  

之前我已经问过 TDO 的切换机制、请见上面的历史记录。

我的客户返回了一个装置、我可以观察到它们上的 TDO 切换。 然而,我们的 FA 报告得出结论,该单位是 TNI (未发现问题)。 那么、我的问题是、芯片在初始化时执行哪种类型的自检、在什么情况下输出 TDO 切换? 因为从前面的讨论中、当一个单元切换 TDO 时、这意味着它是不可恢复的。  

谢谢、  

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    切换 TDO 会告知器件是否已将自身锁定。 器件变为不起作用的一些勘误表将其用作锁定检测方法。

    我没有更详细的信息、只是说器件仅在无法恢复且必须更换时切换 TDO 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于已努力提供(一些)反馈,是否更希望(甚至更好):

    • 以不同的速率(和/或序列)切换该引脚、以便更好(即稍微)传达故障原因/机制?

    即使未在芯片上实现-导致此类情况的相应原因"功能丧失"将"帮助用户进行后续预防!"   这是一个大得多的价值-不是吗?

    BTW -我们的小型技术公司的几乎所有电路板都包含"一个或多个 LED -用于识别(从而确认)正确的操作/序列以及(可能的) MCU 或外部器件问题!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1、

    遗憾的是、我对该部分的设计工作不太清楚、如果切换率存在差异、那么我不知道如何将其解码为相关内容的"指南"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我们有、"也没有这种意识"、但这种(片上诊断)确实出现在(某些)其他/外来器件上、并且由于" MCU 检测到问题"、(可能)可能会"添加更有价值的反馈!"

    当(潜在)破坏性实施未被识别时-它们肯定会重复!   遗憾...