This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:SPI 兼容性和替代

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, SW-TM4C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/900113/tm4c1294kcpdt-spi-compatibility-and-alternates

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMTM4C123SW-TM4C

您好、TI、
我计划在下一个工作项目中使用 TM4C1294微控制器。

外设的主要要求是

  • SPI (用于存储器连接)
  • I2C (传感器接口)
  • UART (用于外部通信)
  • USB
  • 以太网(USB 和以太网目前处于"或"状态
  • ADC
  • RTC
  • 温度传感器(首选在板上、但如果 MCU 外部不存在、则可以连接)
  • 多功能 GPIO

到目前为止、我已最后列出 TM4C1294、但它似乎没有 SPI 外设。
您能帮我了解一下这一点吗?

还建议 TI 是否有其他支持这些外设和软件的微控制器?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chitransh、

     根据您的描述、我认为 TM4C1294 MCU 肯定会满足您的要求。 该 MCU 中有四个 SPI 模块。 我们将其称为 QSSI 模块。 它可以在标准 Freescale SPI 模式以及其他高级功能下运行。 我们拥有一整套 TivaWare 库、可极大地帮助您进行软件开发。 事实上、我们今天刚刚发布了最新版本2.2.0。 如果您有其他问题、请告诉我。

     如果您没有机会查看数据表、以下是有关 QSSI 的摘录。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles。

    此外、还有我要评估的同一系列的 TM4C123GH6PM。

    这些 TM4C 系列似乎没有 ICSP 编程器、它们是吗?
    需要使用单独的编程器通过 JTAG 或其他接口对其进行编程、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是在电路内串行编程中还是在微芯片 ICSP 的特定用途中宽松使用 ICSP? 我对 Microchip ICSP 的理解是它是一个2线制接口。 TM4C123/TM4C129支持 JTAG (4线)和 SWD (2线)进行编程。  SWD 是 ARM Cortex-M 内核的特定调试/编程接口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、
    事实上、microchip 的 ICSP 是一个双线制接口、我认为 SWD 应该足以满足这一要求。

    如果我错了、请在下面更正我:

    SW-TM4C TivaWare 是您之前提到的固件库集合。

    Code Composer Studio 可用作项目的 IDE。

    这两种资源也可"免费"用于商业目的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chitransh、

     您的理解是正确的。 TivaWare 和 CCS 均可免费用于您的软件开发。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我需要了解是否可以使用 Code Composer Studio 使 CMSIS 兼容。

    它是否支持在 TI 的 CCS 中导入 CMSIS 内核和 Tiva C 系列的其他器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chitransh、

     尽管已经过时、但请在以下链接中找到适用于 TM4C MCU 的 CCS 中的 CMSIS 库。  

    下面的这个帖子将是一个很好的参考。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/p/640978/2365916#2365916