This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470R1B1M:TMS470R1B1M

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470R1B1M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/901316/tms470r1b1m-tms470r1b1m

器件型号:TMS470R1B1M

我正在尝试找到以下文档:"TMS470系列 F05闪存模块软件外设驱动程序规范"、如果有人知道我在哪里可以获得一份很好的 pdf 副本。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于该部分、我想您需要 F05A 版本。 它已附加。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/312/1325.f05a_5F00_api.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢、非常感谢、应该为我提供帮助。

    我尝试仅基于 TMS470R1B1M 处理器创建新产品、因为没有任何其他产品具有此器件的温度范围和存储器大小。  我发现很难获得全面的信息、这比人们对该器件已存在的产品所期望的要难。

    再次感谢您、Bob。

    此致、

    David Eaton