工具/软件:TI C/C++编译器
你好
我使用 SPI 通信、主器件和从器件来执行两个 CPU
但在从 CPU 中,我使用 API 函数 spiGetData, means,但 CPU 不能中断
SPI->INT0 |= 0x0100U; CPU 无法 执行中断功能< void mibspi1HighLevelInterrupt (void)>\
但我使用 API 函数 spiSendAndGetData 表示 SPI->INT0 |= 0x0300U; CPU 可以执行中断
为什么??
#pragma INTERRUPT (mibspi1HighLevelInterrupt、IRQ)
/* sourceId:SPI_sourceId_021 */
/* DesignId:SPI_DesignId_016 */
/*要求:HL_SR141、HL_SR142、HL_SR143 */
void mibspi1高 LEVELInterrupt (void)