This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294nCPDT

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/900068/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想了解我是否已开始执行任务数量 、并设置了任务名称。

我将如何通过此名称查找任务的任务句柄。

如何以编程方式实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅此帖子、我认为该帖子应回答您的问题。 如果没有、我会将您的问题转交给我们的 TI-RTOS 专家。  

    https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/embedded/tirtos/f/355/t/403066

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles:'xyz"

    这不是我的情况。 我的案例是 在系统中运行的任务列表中进行查找,并找到一个实例->name ="xyz"

    也可以 通过查看系统来完成 taskParams.env = "xyz";

    而不是尝试在任务中找到此参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Task_handle_name (tsk)将返回一个指向任务'tsk'名称的指针。

    您可以使用以下代码作为示例遍历静态和动态创建的任务:

    Task_handle tsk;
    
    /*遍历静态创建的任务*/
    对于(i = 0;i <(Int) Task_Object_count ();i++){
    System_printf ("名称:%s\n"、Task_handle_name (Task_Object_Get (NULL、I)));
    }
    
    tsk = Task_Object_First();
    
    /*遍历动态创建的任务*/
    while (tsk){
    System_printf ("名称:%s\n"、Task_handle_name (tsk));
    tsk = Task_Object_next (tsk);
    }
    

    动态构建的任务不会以任何方式链接在一起、因此没有内置函数来遍历它们。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    储罐很多