This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-TM4C:在哪里可以找到 TivaWare 2.1.71版?

Guru**** 2530220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/899636/sw-tm4c-where-can-i-find-tivaware-version-2-1-1-71

器件型号:SW-TM4C

您好!

对于旧工程、我需要 TivaWare 版本2.1.1.71的副本-但是、下载页面仅允许我访问当前版本、即2.1.4.178。

在哪里可以找到版本2.1.1.71的副本?

谢谢、

Robert Stroud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

     请单击我的姓名并与我联系。 我将向您发送2.1.1.171安装程序。 将来、我们可能能够在 TivaWare 下载页面中提供以前的版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles -这非常有帮助。 感谢您的快速响应。

    如果 TI 可以按照您的建议通过下载页面提供较旧版本的 TivaWare、那将是一个不错的选择。

    祝你一切顺利、

    Robert