This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:该产品系列、LM4C、TM4C 等的历史

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3S811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/899045/tm4c1294kcpdt-history-of-this-product-line-lm4c-tm4c-etc

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C123LM3S811

大家好、

从德州仪器(TI)的芯片微处理器专利发明42周年2月14日起,我一直在阅读多年来使用过的各种微处理器的历史。 我想到的是 Chuck Peddle、Bill Mensch、Bob Yannes、John Cocke 等人。 目前、我有几个项目在飞行中、它们都基于 TM4C129x 系列、因此我一直在寻找有关该处理器历史的更多信息。

是否有人对 Tiva 系列及其前的一切都有时间表和家族进步?

出于某种原因、可能是由于一些有关从 LM4C 更改为 TM4C 的文档仍然存在、我给人的印象是、德州仪器已收购一家公司来获得这种 ARM Cortex 设计。 但是、最近搜索详细信息的尝试似乎表明该系列出生于 TI。 我真的想从一开始就详细了解这一发展。 如果有人有链接、请分享。 我同样感兴趣、无论是购买还是内部设计。

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、TI 从 Luminary Micro 公司购买了 Stellaris 系列微控制器。

    http://www.ti.com/corp/docs/investor_relations/pr_05_14_2009_luminary_micro.html

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我的技术组添加:

    • Luminary Micro Systems 推出了 LM3S ("S"表示 Stellaris)系列 ARM Cortex M3 MCU。   采用外部 FABS 进行芯片生产。
    • "LM4C"器件从未如此"顶部标记"-而是仅带有 LX4F 标记。
    • TM4C123"器件遵循 LX4F -在某些情况下是(或接近)"直接等效产品"。
    • "TM4C129"添加了功能-我的团队认为不存在"直接和/或向后等效项"。

    我们有一整套"按时间顺序引入"的评估板-从28引脚 LM3S102开始、然后是配备 OLED 的 LM3S811、LX4F232的罕见 BGA 版本、 随后是(相同的232)、但采用 QFP 封装。   所有董事会都是"天赋"的-我们的公司自2006年(开/关)以来一直活跃在这里...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CB1、Jeff、

     感谢您的回复。 我只想补充一点、TM4C129x/TM4C123是收购后的 TI 内部设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    你是对的-和往常一样-(特别是保持你的外人(Moi)"在线"。 )

    我们购买了数千个 LX4F -现在看看少数几个-没有一个带有 TI 标识的器件!   (我们认为这些是 TI 生产的-但遇到了"复位问题"(这从不影响我们的使用!) -因此,"X"指的是"实验"。   TM4C 系列紧随 LX4F 之后-数据表中同样存在(仅限) LM4F -从未将其投入生产...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我认为您已经获得了相当好的图片、但从 TI 方面进一步补充:

    器件系列的起源可追溯到制造 LM3S 系列器件的 Luminary Micro。 这些也是我们称为"Stellaris"系列的器件。 这也是我们进入 ARM 微控制器(不要与处理器混淆)市场的切入点。 您可能会注意到我们的编程软件名为 LMFlash Programmer。 现在、您可能可以了解 LM 的来源!

    从那里、如前所述、我们计划使用一组 LM4F 器件、这是从 M3到 M4内核的转变。 这甚至可以在 TivaWare 中看到、其中我们有一个 EK-LM4F232文件夹作为其中一个板(将从2.2.0及更高版本中移除)。 但是、在完全生产之前、器件存在问题、因此只有 LX4F 器件已发布给客户。 X 命名规则在未完全生产的 TI MCU 中很常见。

    例如、来自 TM4C 勘误表 :

    XM4C -试验器件不一定代表最终器件的电气规格、并且可能不使用生产组装流程。

    TM4C -完全合格的硅片生产版本。

    我会提到这段历史发生在我周围之前、所以我对内部和公共知识的了解程度不够、无法对所发生事件的细节进行评论、所以我会将这一情况留给当时在他们的 POV 中详细阐述的知识更丰富的社区成员。

    这些事件导致了 TM4C 产品系列的诞生。 正如 Charles 提到的、TM4C123x 完全由 TI 设计、但正如 CB1提到的、它还重复使用了 LM4F 器件的许多已知良好功能、重点在于解决 LM4F 中发现的已知问题-因此存在相似之处。 低功耗、闪存改进和添加浮点单元是 TM4C123x 的一些重要补充。

    TM4C129x 系列也是这次推出的、它还通过集成以太网 PHY、USB 高速支持(带有外部 USB PHY)、以及在某些情况下、安全外设、LCD 控制器、EPI 等增加了进一步的独特差异 如 CB1所述、该器件集没有任何"非 TM4C"等效项。  此外、与大多数(如果不是全部)竞争对手相比、在这些时代、我们的功耗非常低、这种情况当然发生了变化。

    完成后、TM4C 作为德州仪器首次发布的 Cortex M4F 内核投入生产。 TM4C 的应用也将品牌从"Stellaris"的 Luminary 品牌转变为"Tiva-C"的 TI 品牌。 再说一次、在我之前、我不能对'Tiva-C'名称选择的逻辑进行说明...  

    希望这是您的总体期望。 感谢所有为这段历史做出贡献的人!

    顺便说一下、在产品页面上、您可以找到一些有关将设计从 LM3S 转移到 TM4C 的文档、以进一步了解技术层面。

    例如 :http://www.ti.com/lit/an/spma049a/spma049a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    历史 MCU 问候、

    这是 LMI 的第二个"评估板"照片-这一个采用 LM3S811。  (和 OLED -如此处所示。)   我们的团队还设计/开发了一个 BLDC 控制板(如右图所示)、该板"插入"到现有功率级-并采用了另一个 LM3S 作为电机控制 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢每个人的新闻稿、产品历史记录、设计更改、应用报告和照片!

    如果有人有这种能量、为这种系列的处理器创建 Wikipedia 页面可能会很有趣。

    Stellaris 的消歧页面上有一个指向 TI 的链接、   而 TI 主页面上微控制器下方有一个单内核。