This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6PZ:#39;7'是什么意思?

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/899719/tm4c123bh6pz-what-does-the-7-mean

器件型号:TM4C123BH6PZ

您知道 TM4C123BH6PZI 和 TM4C123BH6PZI7R 之间的差异吗?

一般情况下,TR 只有一个“R”,但我不确定“7”代表什么。

 

我们有我想作为替代产品提供的7R 库存、但不确定它们是否相同?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bigdog、

    "7"表示芯片版本: https://www.ti.com/lit/er/spmz849f/spmz849f.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    这种谦逊的"外行者 crüe "是否可以支持"大狗"以及(或许)身高较低的狗狗?

    您的回答肯定回答了海报的问题-毫无疑问。   但是-不强制 MCU 用户"查找 MCU"勘误表"所要求的"方向"-几乎肯定是"意外"?    效率不高!

    这里的员工在保持8英寸分离协议的同时、发现了以下(相同)数据-但是、"在'123 MCU 手册中!"   种方法更直接(即显而易见)且更高效 -并且"在 MCU 手册中(确切地说)此类详细信息应该驻留的位置!"   (一位过去的技术手册作者(一顶帽子)说、这是一家类似的、巨大的半公司!)

    其他人肯定会从中受益-这里是年轻员工的调查结果: (PG.1402 & 1403、'123手册)  

    DS-TM4C123GH6PM-15842.2741
    SPMS376E

    第1页1402 (如海报所示)

    但很快(下一页):

    增强调查能力带来巨大的红利-不是吗?   我们的海报是:"在他的答案的一页之内!"   现在... 其他人可能会受益。   (至少一天或两天-直到这条线程转至伟大的论坛深渊!)   

    绿色邮票确实是一个很好的地方,值得一去!   (信号到重狗...)