This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:RM48 L950AZWT

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/898879/rm48l950-rm48-l950azwt

器件型号:RM48L950

我正在尝试使用上拉配置。 设置、复位和切换位的指令是什么? 现有指令在下拉配置中运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "指令"是什么意思?  

    大多数 I/O 引脚都具有用于选择拉电流类型、启用/禁用拉电流以及设置/清除 DOUT 寄存器的寄存器。

    例如:

    GIO 模块:   gioPORTx->PSL、 gioPORTx->PULDIS、  gioPORTx->DOUT/DSET/DCLR

    N2HET 模块:hetPORTx->PSL、hetPORTx->PULLDIS、hetPORTx->DOUT/DSET/DCLR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我使用 gioSetDirection (hetPORT1, ~ 0xFFFFFFF)打开和关闭 LED。 它适用于下拉配置、但不适用于上拉配置。 那么、还有其他方法可以实现这一目的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    gioSetDirection (hetPORT1, ~ 0xFFFFFFF)是将所有 NHET1引脚配置为输入。

    如果要切换引脚以使 LED 闪烁、则应将该引脚配置为输出、然后向 DOUT 寄存器写入1或9以切换该引脚。

     gioSetDirection (hetPORT1、0xFFFFFFF);

    2. gioToggleBit (hetPORT1、BIT);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生。 这解决了我的问题。