This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:未找到 Tirtos 安装

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/899000/ccs-tm4c1294ncpdt-tirtos-installation-not-being-found

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚安装了 CCS 版本10.0。  我确实安装了早期版本、但我卸载了它。  还安装了 Tirtos。  我将一个项目导入到 10.0版中、编译时遇到以下错误。  

产品 com.ti.rtsc.TIRTOStiVAC v2.16.1.14当前未安装、并且没有可用的兼容版本。

我重命名了 tirtos 文件夹、这样我就可以重新安装它、但仍然收到错误。  我清理了项目并重新启动了 PC 几次。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    是否可以转到 Window -> Preferences。  导航到此处:

    确保在右上角框中指定了 TI-RTOS 的安装位置。  然后单击最右侧的刷新按钮。  然后、TI-RTOS 应显示在底部的框中。   

    该屏幕截图来自 CCSv9.3。  在我的 CCSv10安装中、我打开了首选项对话框、点击刷新、发现了 TI-RTOS 以及一组其他软件。  单击刷新时弹出此对话框。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我缺少产品发现路径。  它现在可以找到它。

    谢谢!