This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PZ:我使用哪种方法进行寄存器可以中断?

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/899209/ccs-tm4c123gh6pz-which-method-shloud-i-use-to-register-can-interrupt

器件型号:TM4C123GH6PZ

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI:

我使用哪种方法发出噪声来注册 CAN 中断?

Hwi_create 或 CANIntRegister?

它处于 RTOS 环境中。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果你使用 RTOS、那么你需要使用 Hwi_create。 如果您使用 CANIntRegister、则会使 TI-RTOS 产生混淆。 当您在非 TI-RTOS 环境中使用 TivaWare 时、只能使用 CANIntRegister。