This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C129ENCPDT:更新 TI RTOS 驱动程序中的 WiFi 驱动程序。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/898804/compiler-tm4c129encpdt-updating-the-wifi-driver-in-ti-rtos-drivers

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3120

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好

我正在使用 TI RTOS 2.16.01.14和 XDC 工具3.32

我将更新 TI RTOS 中提供的 wifi 驱动程序。 如何做到这一点。 当前版本已经足够旧、我们有最新的 cc3100版本。 我想使用它。  

有人能告诉我如何更新它吗?  

此致

Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    "更新 wifi 驱动程序"是什么意思?

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Todd、

    我将讨论这个-

    C:\ti_tirtos_tivac_2_16_01_14\products\tidrivers_tivac_2_16_01_13\packages/ti\mw\wifi \cc3x00\simplelink

    在 simplelink 中、我有旧的驱动程序版本 #define SL_DRIVER_VERSION  "1.0.0.10"。 我想使用最新的 cc3100 SDK 1.3更新此 simplelink 源文件和头文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhilesh、

    我们尚未使用适用于 TivaC 的 TI-RTOS 验证 CC3100的新版本主机驱动程序。 我们在 MSP432E4和 CC3120上进行了积极开发。 MSP432E4与 TM4C129器件基本相同。 我们还为更新的器件(和 SimpleLink SDK)提供更好的并发 WiFi 和以太网支持。

    如果您想继续使用 TM4C 器件、我们只能真正支持用于 TivaC 产品的 TI-RTOS 中的主机驱动程序。 如果您想尝试迁移到较新的版本、您可以自行选择。

    Todd