This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-SHARP128:BOOSTXL-SHARP128显示问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-SHARP128, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/898409/ccs-boostxl-sharp128-boostxl-sharp128-display-problem

器件型号:BOOSTXL-SHARP128
主题中讨论的其他器件: CC3220S

工具/软件:Code Composer Studio

我收到  了我订购的模块 BOOSTXL-SHARP128、

在带有 SDK 演示的开箱后的测试期间(simplelink_cc32xx_sdk_2_30_00_05\examples\rtos\CC3220S_LAUNCHXL_drivers\display)

对于 CC3220S 开发板、发现了显示屏的一些问题:

1.第一次完全不起作用

2.如果我触按扁平电缆-显示屏开始工作(有时会显示 TI 徽标图片、顶部会显示 LED 熄灭消息、随机像素亮起)

3.显示屏闪烁,红色板 LED 似乎是屏幕的扁平电缆损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    鉴于您的 SHARP128 BoosterPack 似乎有缺陷、请联系 TI store 或您购买 BoosterPack 的商店以进行退货或更换。 您可以通过 以下网址联系 TI 商店支持:https://ticsc.service-now.com/csm

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不需要注意、采用此类"细、柔性电缆极易发生电缆故障"的"海报和类似显示屏"。   电缆弯曲半径的任何应力或"太严重"几乎都会使一个或多个柔性连接"开路"。

    大多数此类显示器不适用于"多根电缆移除/插入!"   任何"探索显示屏或其柔性电缆的位置/周围"的倾向都注定是"不好地结束..."   (显示行业的员工/我有多年的经验...)