This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ TMDX570LC43HDK:能否获取 TMDX570LC43HDK 的 CPLD 来源?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/897554/webench-tools-tmdx570lc43hdk-can-i-get-the-cpld-source-of-tmdx570lc43hdk

器件型号:TMDX570LC43HDK

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试使用 TMDX570LC43HDK 电路设计新产品。 源文件是进行 CPLD 修改所必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS570LC43x HDK 上的 CPLD 是内置 XDS100V2仿真器的一部分。 您无需在 PCB 板中加入 CPLD 即可进行大规模生产。

    您的意思是源文件、原理图符号或布局占用空间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想通过修改 CPLD 代码来使用它。
    我可以获取 XC2C32A 的源代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们没有 CPLD 的源代码。 此源代码是 XDS100V2仿真器的一部分、请查看 TI 仿真器支持页面:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我将在您给我的页面上找到一个解决方案。