This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我使用 F021来实现闪存驱动程序。
它需要调用 Fapi_issueProgrammingCommand ()函数。
如果我使用 Fapi_AutoEccGeneration 模式、它可以每次将数据写入闪存8个字节。 如果我的数据小于8、它还会将8个字节写入闪存。
如果我将数据0x11223344写入闪存地址0x003e0000、它可以成功写入。 然后继续将数据0x55667788写入 0x003e0004、将无法写入。
你好
我明白了。
如果您有一种实现以下功能的好方法:
例如:
我需要首先将44字节的数据写入闪存、实际上、它写入44字节的正确数据和4字节的0xff;(闪存地址0x003E0000~0x003E002C 是正确的数据、0x003e002D~0x003e0030是0xff)
2.那么我需要将4个字节写入闪存(地址是:0x003e002D~0x003e0030)
您是否有方法实施它?
我尝试从闪存中读取44字节数据并将其保存到缓冲区中、将4字节数据写入缓冲区、并将48字节数据写入闪存。
但我认为它太慢了。
如果您有更好的方法吗?
您好!
您能否在第一次写入时将44字节和4字节合并?
您可以尝试以下方法:
使用 Fapi_DataOnly 对44字节数据进行编程
2. 使用 Fapi_DataOnly 对4字节数据进行编程
3. 使用 Fapi_EccOnly 对48字节数据的 ECC 进行编程