This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:针对不可纠正的内存错误的 ESM 组2和组3

Guru**** 2762365 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/897246/tms570ls0432-esm-group2-and-group3-for-uncorrectable-memory-error

器件型号:TMS570LS0432

尊敬的 TI 团队:

对于 TMS570LS0432的 EMS 组2和3内存错误、您可以帮助我解答问题吗?

组2通道6和8与 RAM 偶数组(B0/1TCM)相关-不可纠正的错误

组3通道3和5与 RAM 偶数组(B0/1TCM)相关- ECC 不可纠正的错误

有什么区别?

我尝试从已初始化的 RAM 中读取数据并获得组3标志。 提到组2标志是什么意思?

提前感谢、

Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    组2 (通道6/8)是冗余地址解码错误;但组3 (通道3/5)是 ECC 错误。

    SRAM 包装程序包括一个检查地址解码逻辑中错误的诊断。 该诊断在锁步中实现了地址解码逻辑的检查器副本、以功能地址解码逻辑为单位。  SRAM 包装程序包括比较器逻辑来检测两个地址解码器的输出差异。 任何检测到的不匹配将被信号发送给 ESM (组2)并且地址将被捕捉到一个本地寄存器。  复位后、冗余地址解码逻辑诊断被激活。

    片上 SRAM 由 SECDED ECC 诊断支持。 它由一个64位宽的数据总线接口(BTCM0或 BTCM1)连接至 Cortex-R4F CPU。 在这个 SECDED 机制中、一个8位代码字 被用来存储在64位数据总线上计算出的 ECC 数据。 用于 BTCM SRAM 访问的 ECC 逻辑位于 Cortex-R4F CPU 内。 所有 BTCM 事务在数据有效载荷上都具有 ECC。 ECC 评估由 CPU 内的 ECC 控制逻辑完成。 该方案对 CPU 和 SRAM 之间的传输提供端到端诊断。 可以将错误配置为导出到 ESM (组3)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    现在完全清楚了、我想前面提到的组2通道也与 ECC 连接。

    感谢您的支持