This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:MibSPI (CS)数量与数据表不匹配。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/896887/tms570ls0714-mibspi-cs-quantity-not-matching-up-with-datasheet

器件型号:TMS570LS0714

 根据 数据表、TMS570LS0714PGE 的片选数量应为3 (5 + 6 + 4)。 然而、当查看数据表中的表4-12时、它看起来像是 3 (5 + 6 + 1)、因为 MIBSPI5只有一个芯片选择。 我在这里缺少什么吗? 我注意 到0914PGE 具有 3 (5 + 6 + 1)个芯片选择、因此我想知道数据表中是否存在错误。

此致

Adrian 品牌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    是的、这是数据表中的错误。 我将在下一个版本中提交文档更新请求以更正此问题。

    此致、Sunil