This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:ISO262/DO178认证支持

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/894015/tms570ls1227-iso26262-do178-qualification-support

器件型号:TMS570LS1227

您好!

我们正在为安全关键型应用选择处理器。 希望了解 TI 提供的支持或文档类型。

此外、TI 是否为处理器提供任何合格的驱动程序以及测试伪影和文档。  

此致

Suresh J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    Hercules 微控制器专为符合功能安全标准的应用而设计。 TI 提供了符合 IEC 61508和 ISO 26262标准的硬件和软件开发流程要求的证据。 每个 Hercules MCU 还经过单独认证、可用于符合 IEC 61508 SIL 3标准和 ISO 26262 ASIL D 标准的应用

      更多信息、请参阅 www.ti.com/.../overview.html

    您还可以在此页面上找到有关功能安全合规性支持包的信息。 有关这些软件组件的更多详细信息、请参阅此资源指南: http://software-dl.ti.com/hercules/hercules_docs/latest/hercules/index.html

    TI 还提供其他配套资料、可帮助您减少最终系统认证工作。 此信息需要 TI 和您的组织之间单独签订安全 TI NDA。 您也可以在上面的链接中找到请求访问此信息的链接。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    感谢这些链接、我能够建立 NDA 并下载评估版本、看起来不错。

    还有几个问题

    1.如何获得完整版本的成本计算详细信息

    2. DO178B/C 支持是否需要任何其他封装?

    此致

    Suresh J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    我们需要先签订安全 TI NDA、然后才能共享详细信息。 我目前正在起草一份 NDA 草案。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    您能不能继续给我发帖。 我们肯定希望看到它将如何帮助我们的发展。

    此致

    Suresh J