This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:设置和读取与 RM46x 芯片之间的程序版本

Guru**** 2931780 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/895484/rm46l852-set-and-read-program-version-to-from-rm46x-chip

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHHALCOGEN

您好!

我编写了一个使用 Code Composer Studio 构建的 C 代码。 成功构建后、我使用 Code Composer 调试模式将构建映像下载到 RM46x 芯片上。 同样的"刷写"操作也可以使用 UniFlash 和构建映像来完成。

问题:
1) 1)如何在 HALCoGen (驱动程序级别)或 Code Composer Studio (C 代码/编译器构建环境级别)中为程序分配版本(例如 v0.1)?
2) 2)设置后、如何读回刷写的程序版本(例如 v0.1)? (注意:我还了解了 UniFlash、它没有读取版本功能)

谢谢、
Peyman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Peyman、

    HALCoGen 和 CCS 编译器/编译器没有将变量分配给特定闪存地址的功能。

    您可以为修订信息定义一个段、并将此段加载到指定的闪存范围。