This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:更新了有关 Energia IDE 的答案

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/894723/ek-tm4c123gxl-getting-answers-on-energia-ide-updated

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:Energia

您好!

我知道43oh 上有 Energia IDE 论坛、但在那里似乎相当沉默。 我想知道是否有人可以提供一些详细信息、说明 Energia 是否会针对 macOS 10.15 Catalina 进行更新。 是否可以安全地假设它不再受到关注?  

感谢您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    只是为了正确理解-这是关于 Energia 的一般问题、而不是针对 TM4C 的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这与软件有关、TM4C 恰好是我喜欢使用的 MCU (至少用于使用)。 我只想知道 Energia 是否会继续得到支持和更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自去年12月起、macOS 版本的 Energia 出现问题。 我继续对安装进行安装、最终使其正常工作。 我必须在整个文件夹系统中搜索、以查找与它相关的任何内容并将其删除。 然后、我从站点再次安装、然后重新安装电路板封装、并能够编译和上传到控制器。 我不是完全确定发生了什么。