This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:CAN 消息框在运行不工作时中断禁用和启用。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/894293/tms570ls1114-can-message-box-interrupt-disable-and-enable-while-running-is-not-working

器件型号:TMS570LS1114

您好!

在程序运行时、我曾使用以下代码片段动态禁用消息框的 CAN 消息中断、

while ((canREG1->IF2STAT & 0x80U)=0x80U);

canREG1->IF2MCTL = 00001088uL;
CANREG1->IF2CMD = 0xC0u;
canREG1->IF2NO = 1U;

while ((canREG1->IF2STAT & 0x80U)=0x80U);

此函数成功。 请告诉我、此代码段中是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的代码可用于禁用中断(RX、TX)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用过代码。 但在运行期间中断不会关闭。 是否可以在您的一侧进行拒绝或测试、并让我知道结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arshhad、

    很抱歉、我没有带 CAN 收发器的电路板来进行此类测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题得到解决。 代码片段中存在错误。