This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:SSI TI 帧格式交流时序的问题

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/894056/tm4c123gh6pz-questions-for-ssi-ti-frame-format-ac-timing

器件型号:TM4C123GH6PZ

您好!

我的客户对 SSI 交流时序有几个问题。

对于 TI 帧格式:
Q1)在主控模式下、从 SSIClk 边沿开始的 SSIFss 有效时间是多少?
这是否与 S6相同?

Q2)在从机模式下、什么是 SSIFss 建立时间和保持时间?
它们是否与 S12和 S13相同?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro San:

     数据表中没有为 SSIFss 指定交流时序。 这意味着它是一个未特征化的参数。 不过、我倾向于认为主器件的 S6速度要快得多。 在传输开始时、SSIFss 仅在一个 SSICLK 周期内为高电平脉冲。 我认为这应该像 SSICLK 那样快,但可能会有一小段延迟。 我很怀疑这会比 S6差。 因此、如果您希望将 S6用作最坏的情况、那么我不会发现这种情况存在问题。 使用 S12和 S13的从模式也是如此。