This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:连接到 MSP430FR2355

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/893969/cc430f5137-interfacing-to-msp430fr2355

器件型号:CC430F5137

早上好…

希望有人能在这里给我一些见解。  我有一个 LPRS Eric LoRa SMD 模块、根据其数据表、该模块具有嵌入式 CC430F5137处理器。  我将这个槽形模块连接到 MSP430F2355上的 UART。  产品数据表提供了用于配置无线电的无线电命令、但没有显示如何发送/rcv 数据的命令。  我是否需要一些必须链接到 MSP430F2355 CCS 工程的 API 文档/库?  我本来会在 LPRS 网站上询问这一点,但我似乎找不到论坛或技术支持......

此致、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    CC430Fxxxx 不支持 LoRa 调制。

    您所指的是 ERIC9/4模块、对于 UART 接口命令、您必须向 LPRS 请求支持。

    此致、