This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDS570LS31HDK:SPI

Guru**** 2471860 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/967588/ccs-tmds570ls31hdk-spi

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

为我们提供有关 SPI 的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是给出的示例:

    示例_mibspi_trigger_tick.c
    2. example_mibspidma.c

    我想先介绍基本内容、您能给我们提供一个基本示例、说明如何与外部器件(如端口 扩展器、显示驱动器等)之间传输和接收数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我建议使用标准 SPI 示例作为您研究的起点: Example_SPI_Master_Slave.c

    e2e.ti.com/.../5340.example_5F00_spi_5F00_Master_5F00_Slave.c 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为我们提供相同的硬件连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在等待回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    硬件连接在以下文件中列出:

    *   PIN 连接 必须  如下所示  
    *     ----------          --------
    *     SPI1 ( 主 器件)          SPI2 ( 从器件)
    *     ----------          --------
    *     SIM0             -->    SIMO
    *     S0MI             <--    SOMI
    *     CLK              -->    CLK
    *     CS0              -->    CS0
    *
    HALCoGen 配置:
    *  **************************************
    *  GUI 配置
    *  **************************************
    *  1) 驱动 程序选项卡
    *       - 选择 SPI2
    *       - 选择 SPI1
    *  2) VIM 通道 0-31
    *       - 启用 SPI2 0级  和  1级 通道。
    *  3) SPI2 选项卡
    *       - SPI2 全局 子选项卡
    *           - 取消选中 主 模式
    *           - 取消选中 "内部 时钟"
    *       - SPI2 端口 子选项卡
    *           - 取消选中   CS 0的 DIR
    *  3) SPI1 选项卡
    *       -   具有默认值
    *  4) 生成 代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请为以下连接指定端口号?
       --------          --------
       SPI1 ( 主 器件)          SPI2 ( 从器件)
      --------          --------
       SIM0             -->    SIMO
      S0MI             <--    SOMI
      CLK              -->    CLK
      CS0              -->    CS0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    请查看 LS31x 数据表。