This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:针对 HET 的 CSP 测试

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/967216/rm48l952-csp-tests-for-het

器件型号:RM48L952

您好!

我们针对 HET2的环回合规性测试失败、而针对 HET1的类似测试通过。 对于大多数器件、我们的 HET1和 HET2配置相当相似。 然而、在 PinMux 中、回送测试中使用的 HET1引脚是默认值。 HET2不是、而是被放置在多路复用器选项1下。 但是、在我们的设置中、相关引脚(引脚4和引脚5)被启用。

这些差异能否以某种方式解释为什么 HET1环回工作、而 HET2失败? 对于此回送测试失败、还有其他可能的解释吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pinmmr3和 pinmmr14是否设置正确?

    PinMuxReg ->PINMMR3 = PINMUX_BLE_K5_ETMDATA_23 | PINMUX_BLE_B3_HET1_22 | PINMUX_BLE_H3_HET2_4 | PINMUX_BLE_L5_ETMDATA_24;
    PinMuxReg ->PINMMR14 = PINMUX_BLE_E18_HET1_08 | PINMUX_BLE_K19_HET1_28 | PINMUX_BLE_D17_EMIF_Nwe | PINMUX_BLE_D16_HET2_5;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这就是它的原因。 在我们的设置中,pimMuxReg ->PINMMR3没有 PINMUX_BLUG_H3_HET2_4。 相反 、它具有 PINMUX_BLE_H3_GIOA_6。

    但在我们的设置中的其他位置使用了 GIOA_6。 那么、我们应该怎么做才能使 HET2环回测试通过呢? 是否可以稍微更改测试本身并使用其他 HET2引脚、例如16和17?

    此致

    /Avenir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Avenir、

    您是否解决了问题? 如果没有、我将在明天尝试回送测试。 谢谢