This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:解析"undef"条目

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/967442/rm57l843-resolving-undef-entry

器件型号:RM57L843

您好!

在调试代码执行时、代码卡在'undefEntry"异常处。 下面是相同的屏幕截图。

我拍摄了屏幕截图并尝试查找此例外情况的来源、请就此问题帮助我。 如何解决此问题。

谢谢、

Shantanu S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shantanu、

    "vmrs R12、fpscr"的指令导致了该问题。 是否启用了浮点功能? 是否使用了浮点运行时库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    感谢你的答复。

    关于>>>>> 是否启用了浮点功能?

    下面的屏幕截图是相同的,它是否正确?

    2)关于>>>>> 是否使用了浮点运行时库?

    我不确定您能不能在这方面引导我,比如如何检查是否使用了浮点库?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述回复是否有更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果浮点被禁用、任何调用浮点指令都将导致 UNDEF 异常。

    是否在 sys_core.asm 中禁用浮点?