This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:配置 SEGGER JLINK 调试器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/966770/rm57l843-configuring-segger-jlink-debugger

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件: SEGGER

大家好、

我们有一个 RM57L843定制板和 SEGGER Jink 调试器。

在 CCS  版本:10.1.0.00010中、我们找不到 Jlink 调试器的连接选项。

请帮助您了解如何在 CCS 10中为 RM57L843配置 Jlink 调试器。

谢谢、

Aditya Natu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Aditya">在 CCS  版本:10.1.0.00010中、我们找不到 Jlink 调试器的连接选项。安装 CCS 10时、可能未选择 Segger J-Link 支持。

    如果您重新运行 CCS 10安装程序并选择原始安装目录、那么您应该能够选择安装的 Segger J-Link 支持:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 Segger Jlink 驱动程序后、您可以在 CCS 工程中使用它: