This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM470R1B1M-HT:对 SM470R1B1M 进行编程

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SM470R1B1M-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/966436/sm470r1b1m-ht-programming-the-sm470r1b1m

器件型号:SM470R1B1M-HT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我在 C2000论坛上发布了一个类似的问题。

我正在使用 IAR 设计基于 SM470R1B1M 的系统。

IAR 有一种对微控制器进行编程的简单方法、但我想了解最新信息、并知道可以使用哪些其他方法对该微控制器进行编程。

我知道这是一个 ARM7TDMI 微控制器、C2000编程不适用。 我找到的方法是(包括针对 C2000):

-使用 SDFlash - 2008年

- F021闪存 API - 2012年

- C2000Tm微控制器的串行闪存编程- TI 闪存内核(引导加载程序)–2014年

- UniFlash –2020年

使用 IAR–2020年

SM470R1B1M 微控制器进行编程的最佳方法是什么?

谢谢、

Marius Raducanu