This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDS570LS31HDK:ULINK 2.

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK, TMS570LS3137-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/964836/ccs-tmds570ls31hdk-ulink-2

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137-EP

工具/软件:Code Composer Studio

我可以将 ULINK 2 (由 Keil 提供)用于 TMDS570LS31HDK 吗?

有关更多详细信息:

www.keil.com/.../ulink2_hw_connectors.htm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将为 TMS570LS3137-EP 设计电路板、能否为此使用 ULINK 2?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ULINK JTAG 调试器支持之前的 TMS570LSx 器件。 我不确定最新版本是否支持 TMS570器件。

    TI Code Composer Studio 不支持 ULink 仿真器。 nTRST (测试复位信号)应该包含在电路板上的 JTAG 连接器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 TI Code Composer Studio 不支持 ULink 仿真器?

    nTRST (测试复位信号)包含在 JTAG 连接器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 Code Composer Studio 为什么不支持 ULink 仿真器。 请使用引脚排列包含 TMS570器件支持的 JTAG 信号的 JTAG 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将 ULINK-2用于 TMDS570LS31HDK 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的 IDE 支持 TMS570器件、则可以使用 ULINK-2。